This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1282:直流模式

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1515224/dac1282-dc-mode

部件号:DAC1282

工具/软件:

您好:

我是NXP Semiconductors 的 Ken Cui (ken.cui@nxp.com)、有一个关于直流模式下 DAC1282 的相关问题。

假设:AVDD=2.5V、AVSS=–2.5V VREF=5V

通过发送总共 40 位数据帧的 0X24027FFFFF 命令、我是否会得到 VOUTP = 1.25V、VOUTPN =–1.25V 或 VOUTP = 1.15V 和 VOUTN =–1.35V、请参阅 AGND?

 

换句话说、是在直流模式下应用 Vcom(–0.1V)。

 

谢谢

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ken、

    我假设您要写入 DCG 寄存器以生成+2.5*增益的输出电压。  在这种情况下、40b 命令应为:

    0x4402FFFF7Fh

    此外、您需要将模拟增益设置为 1 并通过写入 GANMOD 寄存器来配置直流模式:

    0x400001h

    是的、在直流模式下、使用上述配置时、您应该获得+2.5V 的差分输出电压和–0.1V 的共模电压、VOUTP=+1.15V、VOUTN=–1.35V、以 GND 为基准。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith、

    非常感谢您的快速响应。 这正是我想要的。

    我会将该 DAC 设计到评估电路中。

    此致、

    Ken  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith、

     

    感谢您对最后一封电子邮件的回答。

    我对直流模式 DAC 更新还有其他问题。

     

    在直流模式下:

     

    1. 对 DCG 和 GAIN 寄存器进行编程后、我是否应该在 SYNC 引脚上施加脉冲宽度(2 个时钟脉冲宽度,高脉冲)来更新 DAC 输出。 如果没有、如何更新 DAC 输出? 我需要在固定的周期时间内对 DAC 输出进行编程(例如 39.0625uS、19.53125uS)。
    2. 直流模式下的 DAC 稳定时间是多少? 规格中的典型值为 25us、但最大规格是多少?
    3. 如果有直流模式(包括 SYNC 引脚)的时序图、您能将其发送给我吗?

     

    提前感谢您的帮助。

     

    此致、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ken、

    1. 不 需要向 SYNC 引脚施加任何信号。  这主要用于同步多个 DAC、以便您可以获得交流正弦波输出的已知相位、或控制脉冲模式下的输出值。

     2.对于直流模式、稳定时间实际上为 100us。  这是典型情况、因为它取决于确切的时钟频率。  确切的时钟周期数约为 410 个周期。  最大稳定时间将是最大时钟周期乘以 410。  如果使用精度为 100ppm 的 4.096MHz 典型时钟、最大时钟周期为 0.244us、因此最大稳定时间为 410* 0.244us=100.11us。

    3. 唯一的时序要求是 DCG 寄存器的寄存器写入命令。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith、

    再次感谢您的帮助。

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    TI 是否有具有双通道(或更多通道)、24 位分辨率的 DAC、可以使用负载 DAC 等类似引脚控制采样率、采样率可以是 25600Hz 或更快。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    不是我所知道的。  任何大于 20b 的 DAC 通常都是使用内插滤波器的 Δ — Σ 拓扑、这需要额外的稳定时间。

    唯一的+24b 多通道 DAC 是音频编解码器、但这些器件通过连续比特流运行。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Keith:

     

    感谢您的回答。 根据您的所有输入、似乎很难实现我想对 DAC1282 执行的操作。 但我还没有放弃 DAC1282。

     

    我想到了 DAC 处于直流模式的 2 个场景、作为直流模式下案例 1 和案例 2 的附图。

     

    如果 DAC1282 用作案例 1、我应该能够使用它。 如果它像 CASE2 一样工作、我就没有射门了。

     

    如果它像案例 1 一样工作、那么最小 T 是什么?

     

    非常感谢您的帮助。

     

    Ken

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    我将在本周的星期五上回复您。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    我仔细看了一下您的图表。  您是否需要两个独立输出?  如果是、则您需要使用两个 DAC1282s。  DAC1282 在输出端有一个开关、但一次只能提供一个电压。

    您可以使用两个 DAC1282s 并同时写入两者、使用相同的/CS 和 SCLK 信号、但 DIN 数据不同。  然后、两个 DAC 将大致同时更新其输出(彼此减少几 ns)。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith、

    再次感谢您的支持。  

    我真正需要的是使用 DAC1282 生成具有优于 125dB THD 的 50Hz 或 60Hz 正弦波。 DAC1282 数据表中的图 24 表明、DAC1282 的性能优于–118dB THD、这一数值非常好、但比我们的预期差。 要解决这个问题、我可以考虑两种不同的方式:

    1.找到购买在正弦模式下 THD 优于–125dB 的 DAC1282s 的方法。 我不知道你们能不能随便挑选他们并卖给我们。

    2.在直流模式下生成正弦波,采样率高于 12.8Khz (12.8khz, 25.6khz,或 51.2khz)。 我可以找到一种使用一些算法将 THD 提高至–130dB 的方法。 根据您提供的说明、DAC1282 只能在大约 9.6kHz(410 个系统时钟周期+ 4us SPI 帧、8.333MHz SPI 时钟)的固定采样率下工作。 如果 DAC1282 上有一个 FIFO、我们也许能够完成这个任务。 DC 模式是否有 FIFO

    您的想法?

    此致、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    对上一个问题采取后续行动。  

    非常感谢您的帮助、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ken、

    我们无法针对特定 THD 筛选 DAC。  没有内部 FIFO、即使有、直流模式也不会产生与器件中内置的正弦函数一样好的正弦波。

    只要将增益限制在 1/8 和 1/8 之间、您就可以获得–125dB THD 的典型失真。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。

    Ken