This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3171EVM:访问寄存器 7 以配置 CDCE62005 环路滤波器

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1530378/dac3171evm-accessing-register-7-to-configure-cdce62005-loop-filter

器件型号:DAC3171EVM
Thread 中讨论的其他器件:CDCE62005

工具/软件:

大家好:

我尝试访问 CDCE62005 上的寄存器 7 来配置环路滤波器设置。 我在一个相关的讨论中看到这是通过安装较新版本的软件解决的。 我相信评估板网站上提供的 GUI 现在是更新版本。

但是、接口中最多只能看到 6 个寄存器。 是否有其他方法可以访问或配置我可能缺少的其余寄存器?

此致、

Anthony。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    这是由不再在公司的人开发的。  我们不会离开网站上提供的任何其他软件版本。  我们无法更新软件、因为它是由我们不再与之签约的第三方编写的。

    您可以尝试加载一个配置文件是写入 CDC 的寄存器 7 的、但我不确定这样是否可行。

    此致、

    Geoff