This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:AVDD 范围

Guru**** 2356150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1530361/ads1278-sp-avdd-range

器件型号:ADS1278-SP

工具/软件:

您好、

是否具有引脚排列说明中指定的 AVDD 4.75V 至 5.25V 的范围、或者是否可以接受 3.3V 电源轨? 对于 4.75V 至 5.25V 之外的电压、没有建议的运行条件、因此我想确认这确实是 AVDD 的建议运行条件。 绝对最大值为 –0.3V 至 6V、但不清楚 3.3V 是否超出建议条件但处于绝对最大额定值范围内。

谢谢、

Lauren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    是的、ADS1278-SP 仅在 4.75V 至 5.25V 的电压范围内运行。  如果 AVDD 设置为 3.3V、器件不会损坏、但它不太可能在该低电压下运行、并且其他数据表规格都无效。  内部上电复位阈值设置为约 3V;由于 POR 电路的容差、某些器件可能会保持在 3.3V 复位状态。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用