This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:ADC 和 FPGS 之间的采样速率同步、两个 ADS1261 并联同步

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1530241/ads1261-synchronization-of-sampling-rates-between-adc-and-fpgs-synchronization-of-two-ads1261-in-parallel

器件型号:ADS1261

工具/软件:

尊敬的 ADC 专家:

我的客户正在研究 ADS1261、涉及两个主题。

ADS1261 的采样速率为 1200SPS、而通过 SPI 连接的 FPGA 以 1000SPS 的速率对数据进行采样。 它们不使用外部时钟。  

您是否知道如何同步不同的数据速率?

第二个主题是、它们需要两个同步采样输入、因为它们想要并联使用两个 ADS1261。 这两个 ADS1261 如何同步?

祝你一切顺利

Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olrik Maier、

    您能在 Thread Tracking Toolkit 的“注释“部分解决我的问题吗?  我们将在等待您的反馈时审查您的帖子

    -布莱恩