This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:WREG 数据中的菊花链配置问题和 ADS1299-2 中的错误数据

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1525438/ads1299-daisy-chain-configuration-issue-in-wreg-data-and-wrong-data-in-ads1299-2

主题:ADS1299 中讨论的其他器件

您好、

连接 2 个 ads1299 IC。 两者都可以独立工作。

我需要使用菊花链。 但 ads1299-1 我用为 EEG 和这里 srb1 想要启用,单极。 ADS1299-2 用于 EMG、它充当双极。 因此、不应启用 srb1。这里、如何以正确的方式为菊花链配置中的两个 IC 写入不同的 MISC1 寄存器数据?  

在硬件配置中、我短接了两个 IC 的 START 引脚和两个 IC 的 CLK 引脚 DAISY_IN1 和 dout2。 ads1299-1 clksel=1、为两个 IC 共享内部时钟。 这里我尝试从两个 IC 读取数据,54 字节 (27 来自 ADS-1 和 27 用于 ADS-2 ),对于 ads1299-1 我得到了预期的数据。 在第二个 IC 中、所有数据都是 0 。 为什么会发生这种情况?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nivetha、

    感谢您发送编修。  

    我相信我已离线与您的团队联系、并已在 2 月份审阅了原理图。 如果您希望通过电子邮件进一步讨论此问题、请告诉我。

    如果要与 U2 共享 U1 的内部振荡器、则需要配置 以下各项:

    1. U1 CLKSEL 引脚应上拉至高电平、以启用内部振荡器。  
    2. 将 U1 CLK_EN 位 (CONFIG1[5]) 设置为 1b 以将 CLK 引脚设置为输出
    3. U2 CLKSEL 引脚应下拉至低电平来禁用内部振荡器;CLK 引脚自动成为输入。

    您可以独立配置每个器件的寄存器设置、因为原理图中有单独的/CS 信号。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、感谢您的答复。

    很抱歉回复延迟。 根据您的建议、我们采用了相同的配置。 如有其他问题、我们会联系您。