This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9219EVM:具有 FMC 的 ADC EVM

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9813EVM, ADS9212EVM, ADS9219EVM, ADS9227EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1530014/ads9219evm-adc-evm-with-fmc

器件型号:ADS9219EVM
Thread 中讨论的其他器件: ADS9227EVM、ADS93274EVM 、ADS9813EVM、ADS9212EVM

工具/软件:

 您好的团队、

您能帮助我 查找具有以下特性的 ADC EVM 吗?

  • VIN 范围:+/- 2V
  • 分辨率:14 位
  • 采样率:>1MSPS |无需高速采样
  • 连接器:FMC 或 PMOD |连接至 FPGA 或 MCU 板
  • 模拟输入连接器:最好配备 SMA

我认为 ADS9219EVM 已经很接近、但如果有任何其他建议、请告诉我。

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh-san、  

    大多数 ADS9xxx 器件 EVM 都应具有用于连接 FPGA 控制器的 FMC 连接器和用于模拟输入的 SMA。 ADS9219EVM 确实涵盖了列出的所有要求。  

    能否详细介绍一下推荐此 EVM 用于哪种系统或用例? 此外、是否需要高通道或 2 个通道正常?  

    ADS9219EVM 确实满足所有要求、但 ADS9227EVM、ADS93274EVM、ADS9813EVM、ADS9212EVM、ADS9813EVM 等也满足要求。  

    此致、  

    Yolanda