This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDS39RF10:寻找仅具有串行或并行 CMOS 或 TTL 接口的合适 DDS 模块

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10, DAC12DL3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1530521/dds39rf10-looking-for-a-proper-dds-module-with-just-serial-or-parallel-cmos-or-ttl-interface

部件号:DDS39RF10
Thread 中讨论的其他器件:DAC39RF10DAC12DL3200

工具/软件:

我正在寻找合适的 DDS、它的最低内部时钟速率为 3.5GSPS 至 6GSPS 、特别是 ADI 的 AD9914。 大多数 TI 电路板都具有带 DDS 模式的 DAC、这需要单独的串行或并行 LVDS 或 JESD。 我们的要求仅需要 DDS。 您可以推荐任何与功能相匹配的 TI 板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhithik:

    您可以在 DDS 模式下使用 DAC39RF10 或 RF12、而无需与 JESD 进行任何连接。 您可以独立使用它,就像 ADI 中的其他较旧的 DDSS 一样

    另外、ADI 和 TI 不会再在 DDSS 上进行设计。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您提供在 DDS 模式下使用 DAC39RF10/12 的建议。 接下来、我想详细了解我的实际要求以及有关 LVDS 和同步的具体问题。

    我目前正在寻找 ADI AD9914 的替代产品、这是一款真正的 DDS +集成 DAC、具有高达 3.5GSPS 的内部时钟。 它还提供简单的 CMOS/TTL 接口、因此无需 LVDS 接口。

    我的目标是生成一个 斜率为 lfm /us、最大内部时钟为 3.5GSPS 至 6GSPS 范围的连续 3.33MHz 扫描。 关键是、我想避免任何高速 LVDS 或 JESD 数据路径的复杂性。 我希望通过 SPI 或并行寄存器写入进行控制来配置并让芯片在内部处理模拟输出生成。

    我看到了 TI 的 DAC12DL3200、这是一个 6.4GSPS 射频 DAC、具有多个片上 NCO 和斜坡功能。 但是、我不确定是否完全移除并行 LVDS 接口、因为可能需要为内部数据引擎提供时钟或同步、例如通过时钟通道、SYSREF 等 就像 DAC39RF 一样、我是否可以使用仅具有不带 LVDS 的外设接口的 DAC12DL?

    简而言之、我的疑问如下:

    1.与 DAC39RF 器件如何在没有 JESD 连接的 DDS 模式下运行类似、DAC12DL3200 是否可以在独立 NCO/斜坡模式下使用、而无需完全并行 LVDS 数据接口?

    2.如果没有、是否有任何 TI 器件支持简化 DDS 用例且接口复杂性最低。 我非常感谢你的建议。

    提前感谢您的时间和指导。

    此致、

    Rhithik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Rhithik:  

    我们的 DAC 专家将回到星期三办公室。 我会确保他回答了您的上述问题。

    需要说明的是、您查看 DL3200 与 DAC39RF10 是否有理由?

    仅用于同步目的?

    此致、

    Rob