This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDS39RFS10:单通道器件中的 B 通道

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RFS10, DAC39RFS10EF, DAC39RFS12, DDS39RFS10, DDS39RFS12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1530516/dds39rfs10-b-channel-in-single-channel-devices

部件号:DDS39RFS10
主题中讨论的其他部分:DAC39RFS12、DAC39RFS10 、DAC39RFS10EF、 DDS39RFS12

工具/软件:

您好、

我目前重点介绍 DDS39RFS10、但此问题适用于其他类似的单通道 DAC 器件、例如: DDS39RFS12 、DAC39RFS12、 DAC39RFS10、DAC39RFS10EF、  等

  1. 对于单通道器件、我假设 B 通道电源无需单独的 LDO 等、但 B 通道电源引脚应该悬空还是连接到 A 通道电源?  DDS39RFS10 数据表中列出了以下 A/B 电源对:
    1. VDDA18A/VDDA18B  
    2. VDDEA/VDDEB  
    3. VDDLA/VDDLB  
    4. VEEAM18/VEEBM18  
  2. DACOUTB 输出引脚是保持悬空还是连接到 GND?
  3. 实施采用单通道器件的电路板时有其他注意事项吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Christer、

    很抱歉混淆。

    未使用的 DACOUTB 输出可以保持悬空。

    DACB 电源 (VDDAB、VDEB、VDDLB、VEEBM18) 应连接、但可以与对应的 A 侧共用。 无需单独的稳压器/滤波。

    此致、

    Rob