This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8548:转换时间

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1530875/ads8548-conversion-time

器件型号:ADS8548
主题中讨论的其他器件:ADS8684

工具/软件:

尊敬的团队:我的客户希望知道如何计算自采样模拟数据然后输出到 MCU 后的转换时间。  
你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    请从第 7.7 节开始查看 ADS8684 的数据表。  另请查看第 7.9 节和第 7.10 节。  转换时间基于硬件模式下的内部振荡器、将数据输入 MCU 所需的时间取决于使用的是串行接口还是并行接口。  通过阅读第 9.3.1.3 节、您应该会看到、在软件模式下、您可以使用外部时钟作为转换时钟 (CCLK)-完成转换最多需要 20 个 CCx、因此这取决于时钟速度。  在确定运行模式和接口后、您可以弄清楚完成转换并将数据输入 MCU 所需的时间。