Other Parts Discussed in Thread: AMC1035
工具/软件:
大家好!
我必须设计一个电流检测电路、其输出由 ADC 读取。 我为此选择了 Δ — Σ 架构、并 考虑了 AMC1035、但我意识到建议将其用于电压和温度检测应用。 适用于电压 和电流检测应用的 Δ — Σ ADC 之间的主要差异在于输入阻抗。 据我所知:
低输入阻抗(AMC1306 为 4.9k Ω):
-适用于低信号源阻抗,这是在使用分流电阻器时的主要情况,因为该分流器中的功率损耗。
-启用快速稳定时间(低时间常数)
高输入阻抗(对于 AMC1035 为 1.6G Ω):
-适用于高信号源阻抗,当使用高压的简单分压器时,电压检测主要是如此。
-稳定时间短。
我测量的电流会缩小到–200mA 的...200mA 范围、因此分流器中的功率损耗不是问题、我希望电压输入范围尽可能大、以优化精度。 因此、例如、我想使用具有+–1V 电压的 AMC1035、而不是+–50V 电压的 AMC1035。 现在 、我 不知道如何找出模拟电路的稳定时间与调制频率之间的竞争是否良好、或者我是否会对原始信号产生失真。
电流范围:–160mA ... 160mA (来自放大器)
示例数据:最大 50kSps
调制频率: 待定
滤波器/OSR:Sinc3/TBD
有人能帮助我了解模拟方面的这些关系吗?
提前感谢您!
Antoine