This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J82:有高速电压信号转换成高速电流信号的方案吗 μ A

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39J82, OPA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1530126/dac39j82

器件型号:DAC39J82
主题中讨论的其他器件: OPA818

工具/软件:

我们目前的方案是高速DAC(DAC39J82)Ω 运放(Ω OPA818)输出电压信号、我们想在此基础上再加一级电路(外部加个小电路板)将电压信号转换成电流信号、带宽在500Mhz。Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这需要翻译以支持。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们当前的解决方案是使用高速 DAC (DAC39J82) 和运算放大器 (OPA818) 来输出电压信号。 我们想添加一个额外电路(外部小型电路板)、以将电压信号转换为电流信号、并具有 500MHz 带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您是否可以提供有关所需输出电流的任何其他详细信息。 是双极还是单极? 此外、幅度也很重要。 对于非常大的电流要求、可能需要更大的功率 MOSFET、这会使带宽要求变得极其困难。

    此致、

    Ignacio