This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:关于多路复用器集成 ADC 的多路复用器开关时间和稳定时间

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8686S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1530262/ads8686s-regarding-the-mux-switching-time-and-settling-time-of-the-mux-integrated-adc

器件型号:ADS8686S

工具/软件:

您好的团队、

我认为该器件的最大采样速率为 1MSPS、但这是否包括内置多路复用器的开关时间和稳定时间?

此外、我的客户正在考虑使用此器件、因为该器件具有多种功率输入范围(例如±10V、±5V 和 0V 至 30V,因通道而异)。

当输入电压范围变化时、是否会出现额外的多路复用器开关时间和稳定时间?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    是的、ADS8686S 的 1MSPS 采样率包括多路复用器开关、但突发模式会将此值限制一点(请参阅第 7.4.2.6 节)。  输入范围选择不影响多路复用器开关特性。  无需额外的稳定时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的答复。

    使用突发模式时、存在一些限制。 采样周期延长了多少? 有这方面的数据吗?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyohei,

    请查看数据表的第 7.4.2.6 节、您可以使用公式 1 估算完成突发序列所需的时间。