This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6444:驱动第二奈奎斯特区域中的 ADC

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS6444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1530525/ads6444-driving-an-adc-in-the-second-nyquist-zone

部件号:ADS6444

工具/软件:

你好

 

我正在根据图中所示的拓扑设计一个数字接收器。 在混频器之后有一个 5 阶差分带通滤波器、其输出通过用作滤波器负载的 51 Ω 电阻器连接到运算放大器。 该滤波器具有 100 欧姆的输入和输出差分阻抗、可在第二奈奎斯特频带中运行。 ADC 时钟频率为 100MHz。

在分析了许多应用手册之后、我意识到有必要在 ADC 和运算放大器之间放置一个 RC 滤波器和电阻器、用于对信号进行直流偏移。但在第一奈奎斯特频带内工作时、考虑了 RC 滤波器。 对于第二奈奎斯特频带、如果我们还考虑到 RC 截止频率必须比工作频率上限高 6.5 倍、从而确保频率响应相等、则电容值将非常小。 我…对于 2、3、4 μ s 的情况 这种情况下使用了奈奎斯特频带、可使用略微不同的方法来解决该问题。

由于 ADC 为 4 通道、因此无法将运算放大器直接放置在输入端附近、在我的例子中、最大长度约为 37mm。

我的问题如下

1) 运算放大器和 ADC 之间的方案应是什么​​?如何计算元件值以实现最佳参数? 要获得最佳参数、应实现什么目标?

2) 当运算放大器和 ADC 在电路板上分开时、如何正确放置元件、线路阻抗应该是多少?

3) 在哪些情况下、所使用的 ADC 的输入电阻值是多少? 数据表 ADS6444 图 84 中提供了该值

4) 图中所示的我的总体方案的思想是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Volodymyr:

    请在下面查看我对您的问题的评论:

    1)  运算放大器和 ADC 之间的方案应是什么​​?如何计算元件值以实现最佳参数? 要获得最佳参数、应实现什么目标? RR:现在您需要创建/设计抗混叠滤波器 (AAF)、这将进入电容和 ADC 之间。 有关其他组件、请查看该应用手册以提供帮助。 我还会将一些小型串联电阻放置在靠近放大器输出端的位置、20 Ω 起始电阻是不错的。

    www.ti.com/.../slyt853.pdf

    2) 当运算放大器和 ADC 在电路板上分开时、如何正确放置元件、线路阻抗应该是多少? RR:这将很难描述、因为阻抗和接口变得棘手。 我建议将放大器和 ADC 这两个元件保留在同一个电路板上。

    3) 在哪些情况下、所使用的 ADC 的输入电阻值是多少? 数据表 ADS6444 图 84 RR 中给出了此值:使用此阻抗连接计划在应用中使用的最高 BW 处的 AAF。

    4) 图中所示的我的总体方案的思想是否正确? RR:可以、但您需要在 AAF 的两侧、ADC 输入附近和 AMP 输出附近使用端接电阻器。 请参阅上面的应用手册、这有助于说明这一点。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复

    我已经阅读了您的应用手册。 本文档考虑了在 FDA 和 ADC 之间放置抗混叠滤波器的情况。
    在上一篇文章中给出的图表中、抗混叠滤波器放置在混频器之后的 FDA 之前。
    混频器之后的滤波器是必需的、因为它会产生许多不必要的频谱分量、这些分量是不可取的。 滤波器还设置噪声频带。 在不使用滤波器的情况下将信号从混频器输出馈送到放大器输入将导致互调失真。

    1) 什么参数(例如:SNR,SFDR,接收器的总动态等)在 FDA 之前和之后的情况下, AAF 的放置会影响? 在哪种情况下系统将具有更好的性能?为什么? 是否需要在 FDA 和 ADC 之间放置一个额外的滤波器?

    2) 我也知道、ADC 的输入阻抗始终具有数据表中指定的输入阻抗、但在采集期间连接采样电容器的时刻除外。 这种推理是正确的吗?

    3) 如果前面的推理正确、则 ADC 输入端必须有足够的电容、以确保在采集期间信号电平下降小于 0.5LSB。 这是如何在带通抗混叠滤波器拓扑中实现的?

    4) 电阻器 RTAMP 的用途是什么?

    5)“在最高的 BW “你是指 BW 的最高频率? 例如、奈奎斯特带宽是 50MHz、我在第二个区域中工作、那么频率值会是 100MHz?

    此致
    Volodymyr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Volodymyr:

    请查看下面我的红色评论。

    我已经阅读了您的应用手册。 本文档考虑了在 FDA 和 ADC 之间放置抗混叠滤波器的情况。
    在上一篇文章中给出的图表中、抗混叠滤波器放置在混频器之后的 FDA 之前。
    混频器之后的滤波器是必需的、因为它会产生许多不必要的频谱分量、这些分量是不可取的。 滤波器还设置噪声频带。 在不使用滤波器的情况下将信号从混频器输出馈送到放大器输入将导致互调失真。 RR:为了限制 FDA 的噪声、您仍需要在 FDA 的输出和 ADC 的输入之间插入一个 AAF。 否则、ADC 的 SNR/SFDR 性能会降低。

    1) 什么参数(例如:SNR,SFDR,接收器的总动态等)在 FDA 之前和之后的情况下, AAF 的放置会影响? 在哪种情况下系统将具有更好的性能?为什么? 是否需要在 FDA 和 ADC 之间放置一个额外的滤波器? RR:是的、请参阅上文、您也可以仅对 FDA 和 ADC 进行噪声分析(使用和不使用 AAF)来证明这一点。  

    2) 我也知道、ADC 的输入阻抗始终具有数据表中指定的输入阻抗、但在采集期间连接采样电容器的时刻除外。 这种推理是正确的吗? RR:仅使用数据表规格中的额定输入阻抗 100 Ω 等更简单。

    3) 如果前面的推理正确、则 ADC 输入端必须有足够的电容、以确保在采集期间信号电平下降小于 0.5LSB。 这是如何在带通抗混叠滤波器拓扑中实现的? RR:不确定我是否完全理解您的问题、但 ADC 具有足够的 BW、以便在不同样本之间稳定到 0.5LSB、在 ADC 的输入端悬挂 BPF 不会改变该指标。

    4) 电阻器 RTAMP 的用途是什么? RR:有时您需要在 FDA 的输出附近添加一个单独的电阻器端接、以便使阻抗更接近放大器针对负载所需的阻抗。 请记住、放大器是在特定负载条件下根据数据表进行表征的。 因此、您需要使放大器在该负载阻抗附近“看到“的反码阻抗。

    5)“在最高的 BW “你是指 BW 的最高频率? 例如、奈奎斯特带宽是 50MHz、我在第二个区域中工作、那么频率值会是 100MHz? RR:请给我更多的参考本声明,什么页面,你看到?

    此致、

    Rob