This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:关于具有内部基准和 PGA 设置的 ADS1220 有效分辨率的阐述

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1530323/ads1220-clarification-on-effective-resolution-of-ads1220-with-internal-reference-and-pga-settings

器件型号:ADS1220

工具/软件:

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我们计划在我们的应用中使用 ADS1220IPWR ADC。 我们希望使用内部基准电压 (2.048V) 和内部 PGA(1 因数和 2 因数)

我们将提供一个 单端输入 输入信号 AIN1(引脚 10) ADC 的模拟输入、并计划将 AIN0、AIN2、AIN3 悬空(引脚 11、7、6)。 我们有两种输入场景:

  1. 情形 1 :输入信号范围为 0V 至 2V、连接到 AIN1 引脚和 增益= 1 的内部 PGA 调制。
  2. 情形 2 :输入信号从 0V 到 1V 不等、连接到 AIN1 引脚和 内部 PGA 设置为增益= 2  调制

对于上述情景、您能否澄清以下问题:

  • 上述模拟输入的单端连接是否正确?
  • 什么是 有效位数 (ENOB) 我们可以期望 ADC 采用上述配置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manoj V

    是的、此处可使用单端连接、ADS1220 能够进行单端测量

    ADC 噪声取决于数据速率。 当输入信号达到最大时、有效分辨率将最大。 使用下图中的公式 1 计算有效分辨率、但应使用输入信号 (2V)、而不是公式中的“满量程范围“。 使用表中的相应噪声值(该噪声值随数据速率和增益的变化而变化)。

    这将为您提供系统可以实现的理论最大有效分辨率

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细信息、关于单端连接的一个后续问题如下。您可以确认、
    我们将模拟输入连接到 AIN1(引脚 10)和 AIN0(引脚 11)和模拟接地、由于我们不使用其他模拟通道、因此我们将其保持悬空 AIN2(引脚 7)和 AIN3(引脚 6)。 请确认此操作没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manoj V

    ADS1220 数据表的第 9.1.5 节提供了有关问题的答案

    -布莱恩