This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142-Q1:ADC 的设计支持

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1530658/ads7142-q1-design-support-for-the-adc

器件型号:ADS7142-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队、我很期待在我的设计中实现 ADS7142QDQCRQ1 ADC、我之前将介绍该器件的应用手册。 我可以在公式中看到,“ 100kΩ at 25°C with a B(25/85) value of 3977“是考虑的。 我是否可以考虑 B (25/100) 在公式中进行计算、如我使用的 NTC 数据表中所示、我只能看到 B (25/100)? 谢谢、此致、Srujan L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srujan:

    您能否确认这个 采用单端 ADC 电路 设计的监控 NTC 热敏电阻电路是不是您要讨论的电路?

    是的、您可以将 B (25/85) 值替换为 B (25/100)。 从根本上说、概念和数学是相同的。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Joel。 我之前说 过使用单端 ADC 电路监控 NTC 热敏电阻电路。

    感谢您的澄清。

    此致、

    Srujan L