This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW12QJ1600EVM:FPGA 参考时钟

Guru**** 2768075 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600, TSW12QJ1600EVM, ADC12QJ1600EVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1526244/tsw12qj1600evm-fpga-reference-clock

器件型号:TSW12QJ1600EVM
Thread 中讨论的其他器件: ADC12QJ1600EVMLMK04828、ADC12QJ1600

工具/软件:

我有关于 TSW12QJ1600EVM GUI 的问题。
设置以下配置时、FPGA 参考时钟显示为 167.578125MHz。
#1。 时钟源:板载 50m 参考至 ADC PLL
#2. 板载 FS 选择:FS = 1300MSPS
#3. 采样和校准模式:JMODE6

但是、当我在 ADC12QJ1600EVM GUI 中设置相同的配置时、FPGA 参考时钟显示为 162.5MHz。 这种差异可能是什么原因造成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在 TSW12QJ1600 EVM GUI 中、FPGA 的参考时钟由 ADC 本身提供、该 ADC 以分频后的串行器/解串器速率为分频版本。 而对于 ADC12QJ1600 EVM GUI、FPGA 的参考时钟由外部 LMK04828 器件提供、其中基准时钟是串行器/解串器速率的不同分频版本。

    对于您选择的模式和采样率、SerDes 速率将为 1.3GHz*8.25 = 10.725Gbps = 10725Mbps。

    对于 ADC12QJ1600 EVM、基准时钟分频 66 以得到频率= 162.5MHz。  

    对于参考时钟由 ADC 本身提供的 TSW12QJ1600 EVM、可用的分频器为/16、/32 和/64。 在本例中、选择/64 选项、这样我们得到的最终参考时钟速率为 10725/64 = 167.578125MHz。

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    了解 GUI 中显示的 FPGA 参考时钟是 GBT 时钟是否正确?
    在 ADC12QJ1600EVM 中、选择“板 载 50m Ref to ADC PLL“时、
    我认为 LMK04828 未用作时钟源。
    因此、如果选择/64 选项、我认为应该显示 167.578125MHz。 这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在 ADC12QJ1600EVM 中、显示的 FPGA 参考时钟是 GBT 时钟以及应用层时钟。 在板载 50MHz 模式下、这是不准确的、因为 ADC 触发时钟用作 GBT 时钟、并且 PLLREFO 用作应用层时钟、这不会显示在 ADC12QJ1600 GUI 中。

    谢谢、

    Eric