This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:7 个 ADS7953 共享一个 Ref?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1531468/ads7953-7pcs-ads7953-share-one-ref

器件型号:ADS7953

工具/软件:

您好的团队、

客户使用 7 ADS7953、 只能使用一个基准电压 IC 为 7 个器件供电吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    它当然可以、但这也取决于基准的最大电源电流。 假设 ADS7953 的最大电流消耗为 3mA、我建议使用 可提供高于 25mA 电流的基准电压。

    具有更高拉电流能力的 LDO 也可以为+VA 和 VBD 电源供电。 基准电压可用于驱动 REF 引脚、因为这就是器件用作 ADC 基准的电压。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    你的意思是+VA 需要 3mA 对吗? 如果只有 P31 的 REFM。 需要 3mA?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    抱歉、我不清楚电源是用于模拟电源还是 REFx 基准电压输入。 通常、 基准电压 IC 应该能够驱动 ADS7953 的基准电压输入、因为本地去耦电容器充电后所需的电流很小。

    此致、
    Joel