This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:ADS1015 上的输入范围配置

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1531844/ads1015-input-range-configuration-on-ads1015

器件型号:ADS1015

工具/软件:

您好、

我当前正在针对使用四个单端输入通道的配置评估 ADS1015。

根据数据表中的表 7-1、当 LSB 大小设置为 0.5mV 时、FSR 列为±1.024V。 在这种情况下、在单端配置中使用 ADS1015 时、假设有效输入电压范围为 0V 至 1.024V 是正确的吗? 或者、输入范围是否可能被视为 0V 至 2.048V?

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    请参阅以下数据表图 7-12 下的注释。

    本质上、 对于单端单极输入、只会使用 ADC 总输入范围的正半部分。 仅使用一半的可用输入范围可有效地从最大 ADC 分辨率中移除 1 位。 您可以 对输入信号进行负直流偏移、以将 0V 更改为输入的负满标量程、但这需要更多的元件和设计注意事项。

    此致、
    Joel