This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10EF:DAC39RF10EFACK 双通道频率输出

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1531204/dac39rf10ef-dac39rf10efack-dual-channel-frequency-output

器件型号:DAC39RF10EF

工具/软件:

DAC39RF10EFACK 的双通道可以匹配 不同的频率输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    DAC 的两个输出是独立的。 对于 DDS 模式和低带宽模式 (< 2GHz IBW)、每个 DAC 输出均可具有自身的独立数据流。  

    有些高带宽模式可能会将 DAC 限制为单个 JESD 流。 在这些模式下、每个 DAC 可以具有相同的输出或被禁用。