This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:支持 captical screen?

Guru**** 2969350 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1531339/tsc2007-captative-screen-supported

部件号:TSC2007

工具/软件:

尊敬的团队:

TSC2007 是否能够支持受控屏幕检测? 我的客户 Lenovo 正在寻找专用屏幕检测解决方案、能够以较低的成本检测滑动操作、如果 TSC2007 无法实现此功能、您能帮助我知道 TI 是否拥有此类产品吗? 我发现有关 受控 屏幕支持设备/的信息非常有限

谢谢你。

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该应用不是在屏幕触摸检测上、而是一个非常简单的应用:

    客户希望在笔记本电脑屏幕上方的摄像头栏上添加几个按钮、只需检测触摸和滑动 操作就足够了。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我必须在一周结束时回到你身边