This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7891:AVDD 功能

Guru**** 2821825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1531688/amc7891-avdd-function

部件号:AMC7891

工具/软件:

您好、

我有一个问题:如果我没有为器件提供 AVDD、但我提供了 GPIOVdd 和 SPIVdd、我是否仍然可以与器件通信、包括写入和读取寄存器以及控制 GPIO?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maxim、

    如果没有 AVDD — 无写入/读取或 GPIO 控制、器件将无法工作。

    谢谢、
    Erin