This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:输入模拟信号的电压

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RFEVM, ADC12DJ5200SE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1533282/adc12dj5200rfevm-voltages-of-input-analog-signal

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ5200SE

工具/软件:

尊敬的 TI E2E 社区:

我目前正在使用 ADC12DJ5200RFEVM、希望了解从信号发生器馈送信号时实现理想性能所需的精确模拟输入电压电平

从 ADC12DJ5200 数据表中、我了解标称模拟输入满量程为 0.8Vpp 差分。 我在 ADC12DJ5200RFEVM 用户指南中还指出、支持“单端输入“、每个通道 (INA、INB) 的模拟输入端口似乎具有三引脚配置(例如 INA、INA+/-)。

我的目标是配置信号发生器、以便在单端和差分情况下为 ADC 提供理想的输入电压电平。 我非常感谢你在以下方面提供指导:

  1. 对于单端输入配置:

    • 如果我直接从信号发生器向 ADC 的一个输入引脚提供单端模拟信号、该单端信号是否必须有效利用 ADC 的 0.8Vpp 差分满量程?

  2. 对于纯差分输入配置:

    • 如果我直接从双通道信号发生器(或通过平衡-非平衡变压器从单端信号发生器)向 ADC 的输入引脚提供真正的差分模拟信号、则每个单独引脚上所需的峰峰值电压 (Vpp)(例如 INA+和 INA-相对于其共模)是多少、从而构成 0.8Vpp 差分满量程?

  3. 信号发生器设置一般注意事项:

    • 对于典型的信号发生器输出设置(例如阻抗,一般输出功率限制)或在驱动 ADC12DJ5200RFEVM 的模拟输入时应该考虑的额外外部元件(例如固定衰减器)、是否有任何具体建议、来确保适当的电平匹配并防止过驱 ADC?

感谢您抽出宝贵的时间提供宝贵的帮助。