This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299 级联配置:SRB 布线和偏置引脚连接说明

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1520334/ads1299-ads1299-cascaded-configuration-srb-routing-and-bias-pin-connections-clarification

器件型号:ADS1299

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们将在级联模式下使用三个 ADS1299 芯片(共 24 个通道)。 21 个通道用于 EEG(基准电压)、3 个通道用于真差分 EMG。

我们希望您帮助确认共享基准和偏置配置的正确设置。

1. SRB2 与 SRB1 内部路由
设置 CHnSET[3]=1 是否将 SRB2 连接到 INxP、且 MISC1[5]=1 是否将 SRB1 连接到所有 INxN? 基于此、将 EEG 电极连接到 INxN、使用 SRB2 作为公共基准、并在软件中反转数据(即信号= INxN−SRB2)是否有效?

2.设备之间的 BIASOUT 和 Biasin 连接
将器件 1 中的 BIASOUT 用作有源偏置驱动器、将所有三个器件的 Biasin 连接到该驱动器、并使器件 2 和 3 的 BIASOUT 保持未连接状态是否正确? 这些未使用的 BIASOUT 引脚应该保持悬空或连接到 AVSS?

3. BIASINV 引脚使用
如果我们不使用 BIASINV 引脚、它应该保持悬空或连接到 AVSS?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    感谢您的支持。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Theeban、

    1.是的。 SRB1 连接至所有 INxN。 SRB2 连接到每个通道的 INxP 输入、并且可以逐通道进行选择。 电极与通道正极或负极的连接方式取决于您。

    2. 有关连接多个 ADS1299 器件的偏置放大器的详细信息、请参阅第 9.3.2.4.5.1 节。 BIASOUT 可以保持悬空、如果未使用、放大器可以断电。

    3.请参阅第 10.1.1 节、了解如何处理未使用的模拟和数字引脚。

    此致、

    Ryan