This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249:出口限制

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4249, ADS4229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1532627/ads4249-export-restrictions

器件型号:ADS4249
主题中讨论的其他器件: ADS4229

工具/软件:

ADC ADS4229 和 ADS4249  分别具有 ECCN 3A991.C.2 和 3A991.C.3。 在实践中、这到底意味着什么?也就是说、如果我们在产品中使用其中一个 ADC、是否有一个国家/地区不允许我们出口? 我们是否可能需要出口许可证?

到目前为止、我所得到的表述是“对于大多数目的地、包括中国、3A991 商品通常可以在没有许可证的情况下出口、但禁运或受制裁的国家/地区除外“。 遗憾的是、“通常“并不足够;我需要一个特定于这两个 ADC 的明确答案。

我们的产品将从奥地利出口,如果这很重要。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这是一个技术支持论坛。 您的内部法律团队应该能够为您审查此问题、您必须始终遵守当地的出口规则和限制、就像我们一样。 如果您愿意、也可以联系 TI 的客户服务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 TI 支持联系人建议您在此处提问。