This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283:DAC3283 中的帧时钟频率

Guru**** 2924700 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1532998/dac3283-frame-clock-frequency-in-dac3283

器件型号:DAC3283

工具/软件:

你(们)好

我 在应用中使用 DAC3283。

DATACLKx = 400MHz

DACCLKPx = 400MHz

OSTRx = 1.25MHz。

FRAMEx = 3.125MHz

内插值= x2

通过这些配置、DAC 链路建立可以正常工作、我可以向 DAC 发送正确的数据。 但多芯片同步无法正常工作。

数据表指出、“ 帧信号可以是脉冲或周期信号、其中帧周期对应于 8 个样本。“ 因此帧时钟必须为 DATACLKx / 8 = 50MHz

使用 3.125MHz 帧时钟是否正确? 它是否会影响同步?