This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:输入阻抗值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1532481/ads131m02-input-impedance-value

器件型号:ADS131M02

工具/软件:

您好、

我对 ADS131M02 的输入阻抗规格有疑问。 具体而言、我注意到数据表中存在差异:

在第 1 页上、增益= 1 的输入阻抗列为 330kΩ。

在第 6 页的电气特性表中、该引脚列为 300kΩ。

您能否说明一下哪个值正确?

此外、输入电阻值是否在官方规格中指定为范围? 如果是、您能否提供定义的范围或容差?

谢谢、

光线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    300kΩ 是正确的、330kΩ 是一个拼写错误。 数据表将在下一个版本中更新。 我们没有 该范围的特征数据。

    BR、

    Dale