This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE159RP4:如何获得 V1 导联?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE159RP4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1532419/afe159rp4-how-to-obtain-the-v1-lead

器件型号:AFE159RP4

工具/软件:

您好:

我目前正在使用 AFE159RP4 开发一款产品。 我们使用五个电极:RA、LA、LL、RL 和 V1。 每个电极连接到以下引脚:

  • E1:RA

  • E2:LA

  • E3:LL

  • E4:V1

  • E5:RL

我们的目标是使用这些电极获取三个导联:导联 I、导联 II 和 V1。

为了配置 CH1 上的导联 I、由于导联 I = LA - RA、我们设置了:
CONNECT_INA_P_ECG_CH1 = EL_IN2CONNECT_INA_N_ECG_CH1 = EL_IN1

对于 CH2 上的 Lead II、由于 Lead II = LL - RA、因此我们设置了:
CONNECT_INA_P_ECG_CH2 = EL_IN3CONNECT_INA_N_ECG_CH2 = EL_IN1

最后、对于 CH3 上的 V1、由于 V1 = V1 - WCT、因此我们打算设置:
CONNECT_INA_P_ECG_CH3 = EL_IN4CONNECT_INA_N_ECG_CH3 = WCT

但是、我们发现 AFE159RP4 不支持 WCT 作为的设置CONNECT_INA_N_ECG_CH3

您能否解释一下为什么设备不允许将 WCT 分配给CONNECT_INA_N_ECG_CH3、即使 V1 传统上计算为 V1 - WCT?
此外、您能否建议我们如何使用 AFE159RP4 获取 V1 导联?

非常感谢您的支持。

此致、
Seongbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seongbin、

    感谢您发送编修。 由于此器件在 NDA 下涵盖、因此我将直接通过电子邮件与您联系、以解决您的问题。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、
    我期待收到您的电子邮件。 非常感谢。
    此致、
    Seongbin