This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC339:需要技术援助---- P/N:TLC339IDR

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1532704/tlc339-technical-assistance-required--------p-n-tlc339idr

部件号:TLC339

工具/软件:

您好团队:

我希望你做得好。 我们的一位客户购买了 100 台 TLC339IDR、并请求 8D 报告并提出以下投诉。  

------------------------

我们已确定 HP3070 测试仪上有 10 个有缺陷的 IC。 对于这些 IC、无论施加到引脚 10 和 11 的输入电平如何、比较器 4(引脚 10、11、13)在输出引脚 13 上都表现出连续的高电平或低电平。

------------------------

我们稍后询问他们是否已测试所有 100 台设备? 还可以提供问题的图片。 他们说:

-------------------

到目前为止、我们已经安装了 74 台设备、其中 10 台有缺陷。 其余 26 个装置尚未安装。 由于剩余的 26 个装置尚未安装、我们目前无法提供受影响零件总数的估计值。 因此、由于电气损坏、我们无法分享图片。

-------------------

除了输出引脚 13 处的连续高电平或低电平外、器件来自 DC:2317。 这使其超出保修期。 客户愿意支付 FA 费用。  

请告知是否有任何故障诊断可以帮助客户而无需 FA? 谢谢你。

此致、

Usman

386868.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Usman

    感谢您联系我们、很遗憾听到有关问题的消息。  您提到的引脚均与通道 4 相关。  您能提供原理图供我们回顾吗?  我意识到这可能是专有的,所以我也会联系离线,所以你可以直接提供.  由于我们很可能会离线处理此问题、因此我将继续关闭该主题。

    同样、您能否提供器件发货标签的图片?  我可以看到、该器件  在 2023 年末经历了 PCN 20231219016。  如果您能提供发货标签、我可以确定有问题的材料是 PCN 之前还是之后的材料

    Chuck