This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:如何在不停止采集的情况下校准 LED 亮度

Guru**** 2586475 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1532628/afe4490-how-to-possibly-calibrate-the-led-brightness-without-stopping-acquisition

部件号:AFE4490

工具/软件:

我正在尝试构建一个获取实时 SpO2 值的设备。 现在这是正常工作的、


-使用 DMA 在 2 秒内连续采集环境和正常红色和 IR 值
-每隔三个周期、采集暂停、LED 校准完成。 LED 校准通过 RE 将 SPI 初始化为在正常模式下工作、而不是 DMA 来完成。 然后读取所有寄存器值、并调整增益和电流、直到接收到预期范围内的寄存器值。

然而、这方面的问题是、只要完成校准、采集就会暂停一小段时间。 在不停止采集的情况下进行校准的正确方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    由于 寄存器设置(包括会影响所采集数据值的设置)会在校 准例程期间进行调整、因此 AFE4490 在校准期间不支持获取数据。  

    此致、

    Payton