This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298 在 8KSPS 问题下解决

Guru**** 2615875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1532387/ads1298-ads1298-resolution-at-8ksps-issue

器件型号:ADS1298

工具/软件:

我知道、ADC 的速度超过 8kSPS、具有 19 位和 16 位分辨率。
但在 8kSPS 下、我们没有看到 24 位分辨率。 当 REF 电压为 2.5 和 0 时、我们预计分辨率为 0.298uV、但我们看到的分辨率为 2.98uV、正好是预期值的 10 倍、我的意思是、当以十进制形式查看原始 ADC 值时、所有读数的最后一位数字是相同的。 当我们将采样率降低到 4kSPS 时、我们现在看到了完整的 24 位分辨率。

这是预期行为、但未记录行为。

感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    感谢您发送编修。

    我认为、在这些较高数据速率的配置中、最低有效位只是固定的。 您仍将收到一个 24 位数据字、用于每个通道的 ADC 数据。 从代码到电压的转换将相同、其中 LSB(位 0)承载 298nV/代码的权重。 由于低位不会切换、因此有效 LSB 大小看起来会更大。

    让我知道这是否合理、或者我是否误解了问题。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我们期望的结果、并以 4KSPS 的速率看到、但以 8KSPS 的速率、我们看到 4 个低位的量化仅在 2980nV 的量化中发生变化。 例如、最低 4 位仅以 0x0A 为增量变化(即十进制 10)。 这是滤波器在 8kSPS 下的伪影。

    这是 8 个原始 ADC 读数的 CSV 文件图像、请注意 LSB 十进制数字是完全相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    是的、在较高的数据速率下、预计会出现此行为。 从代码到电压的转换将保持不变、但较低的位不会全部切换。 在这些较低的位中没有要获得的信息、因为它们主要受较高数据速率下噪声增加的影响。 数字滤波器限制这些数据速率下的可用输出代码。

    此致、

    Ryan