This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7908:GUI 崩溃

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7908EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1532148/amc7908-gui-crash

器件型号:AMC7908

工具/软件:

尊敬的团队:  

最近从我们的网站安装了 GUI、每当我尝试运行它时、  

GUI 会卡住在开始页面、说正在加载 main.ivi  

有什么想法如何解决? 我尝试了不同的 PC 和不同的目录不解决问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    您能否发送 AMC7908EVM 文件夹的屏幕截图? 默认位置为 C:\Program Files (x86)\AMC7908EVM Texas Instruments

    您应具有以下文件:

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来都完全相同、  

    我们是否需要连接互联网才能运行 GUI?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可能需要 LabVIEW 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    您不需要互联网。 理想情况下、在下载 GUI 时、应安装 LabVIEW 运行时引擎。 如果 GUI 未随附、您可以尝试安装此运行时: LabVIEW Runtime Download - NI

    打开 GUI 时、它是否显示了任何弹窗? 打开 EVM 时是否已将其插入? 如果您这样做了、请尝试拔下 EVM 并再次打开 GUI。 您还可能需要在安装后重置计算机。

    谢谢、
    Erin