This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:与连接到 ESP32 的 ADS1261 搭配使用时、在更改输入信号频率时存在精度问题。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS127L18, ADS127L14, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1532159/ads1261-working-with-ads1261-connected-to-esp32-having-accuracy-problems-when-changing-input-signal-frequency

器件型号:ADS1261
Thread 中讨论的其他器件: ADS127L18ADS127L14ADS127L11

工具/软件:

大家好、我目前正在从事一个涉及 ADS1261 器件的工程。 我目前处于测试阶段、需要验证是否可以使用上述器件读回正确的模拟值。 我的设置涉及一个改进的 Howland 电流源((VCCS、具有 1mA 振幅的正弦电流源)、我使用 ESP32 进行驱动。  在我的示波器上、我可以验证它输出正确的频率 (10kHz) 正弦波形。 为了测试 ADC、我设置了一个环境、在这个环境中、我通过 1.1k Ω 电阻驱动正弦电流、并尝试使用 ADS1261 测量其两端的压降。  

在 ADC 之前、有一个由缓冲放大器 (AD8244) 和高通 RC 滤波器(33nF、10k Ω)组成的信号调节电路、其输出端连接到 ADC。

我将 ADS1261 设置为使用内部 2.5V 基准、增益= 1、采样率为 40kSPS、并将 INPMUX 寄存器设置为 0x23、以测量这些通道之间的压降。  



对于我将 VCCS 频率设置为 1kHz 的情况、我可以清楚地重建信号、它看起来像我的预期、如下图所示。

   

我的问题是、当我提高 VCCS 频率时、采样的信号会失真。 我保证、通过提高频率、采样应该包含更多的噪声、这似乎微不足道、但我不喜欢我经历的量。 当我将频率提高到 2kHz 时、采样信号看起来像这样(不可怕,但明显可见的失真):
 

最后、我的主要问题是我想使用器件对 10kHz 信号进行采样、在本例中、测量值看起来像噪声、甚至不接近我想象的值。 我真的不明白这可能是什么问题、因为我远远超出了 Nyqusit 限值 (f_samp > 2 * f_sig)、目前我不知道我在做什么错、因此测量结果完全没有意义。 您能帮助我、在这种情况下我能做些什么、或者我能做些什么来避免这种行为? (对于每个信号,我附加了,我已使用示波器进行了验证,并确保它们接近正确的波形。)

我的项目可在这里找到: EITHardware/EITHardware ADS1261.hpp 在主要 balazs42/EITHardware ·

提前感谢!

-巴拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balazs Hazi:

    ADS1261 实际上并不适用于交流测量、尤其是 10kHz 时。 从下表可以看出、40KSPS 时的滤波器 BW 为 8kHz、因此当然不能测量 10kHz 信号

    我建议您使用 ADS127L11(如果需要多通道器件,请使用 ADS127L14 或 ADS127L18)来测量交流信号。 该 ADC 具有集成式宽带滤波器、具有非常平坦的通带和非常尖锐的过渡带、非常适合交流信号测量  

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    谢谢你的回应,这是我害怕的。 我将介绍建议的器件。

    此致、

    -巴拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balazs Hazi:

    如果您对 ADS127Lxx 器件有其他疑问、请创建新主题、我们将为您提供支持

    ADS127Lxx 是一款性能非常高的 ADC、它将是适合此应用的理想器件

    -布莱恩