This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:AFE 复位

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1530322/afe5832lp-reset-of-afe

器件型号:AFE5832LP

工具/软件:

尊敬的先生

此时我们会遇到 AFE 数据同步问题。
我们怀疑 AFE 未正确复位。
我们按照文档进行器件初始化之后:
器件初始化
  启动所有电源并施加复位信号后、请按照以下步骤初始化器件:
  1.写入所有寄存器映射中标记为 1  的所有位(仅 5 位:寄存器 3、D1、D4)
  2.以下步骤初始化 PLL:
     100 μs 或更高版本在时钟开始后、应用复位后、将 PLLRST1 和 PLLRST2 位写入 1
     2.等待至少 10 μs、然后将 PLLRST1 和 PLLRST2 位写入 0
     只要器件退出全局断电模式、或者、就必须完成上述 PLL 初始化
    ADC_CLK 关闭并再次开启时。
  3.施加 TX_TRIG 脉冲以在多个器件之间同步运行。

但是、在 1%的复位情况下、来自各个通道的数据可能不同步。
即使在非常低的速度(使用 10MHz AFE 时钟)下也会发生这种情况
根据 Swaroop 板、具有 2 个 AFE 和 4 个 TX、如果我们以 B 扫描的形式显示数据、我们可以根据随附的图像看到错误。
这里是通道 1 至 128。
由于对称性、通道 1 至 32 和 64 至 96 是相同的 AFE 通道。
是否有其他人发现了此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    硬件复位信号的高电平持续时间是多少? 您是否监测过此信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10ms
    如果我记得要求是>=100ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 您是否在图像损坏时探测了复位信号?

    你能分享好的图像也吗?

    您可以联系 ultrasound_rx-support@list.ti.com 以进一步了解有关此问题的信息。

    我正在关闭主题在这里.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可能已经找到原因: FPGA 位差复位未按预期重新设置。
    我现在将其称为“已解决“、如果我们可以确认 原点是 AFE、则重新访问。