This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE3256:

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE3256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1532425/afe3256

器件型号:AFE3256

工具/软件:

AFE3256TFV

SPI 读取/写入正常工作、VER_ID 0x9 也可正常读取。

进入 MCLK 20MHz 时、STR=0 被置位、DCLK 240MHz 和 FCLK 0xff0000 是正常状态。

但 DOUT 输出中不会出现任何内容。 也不会显示与 24 位之间的对齐信息相对应的 8 位数据。

执行数字偏移校正时、CALIB_DONE(寄存器 0x4B、位 14)不会变为高电平。

即使 DIG_TP_MUX_SEL 设置为 1h(IRST 信号)、也不会向 DIG_TP 输出任何值。 请注意、IRST 包含非零值。

有什么猜测为什么会发生这种情况? 我还测量了电压、它们都是正常的。

通过 SPI 写入的信息遵循以下顺序、每个顺序为 10ms。

000001、
010105、
AC8000、
0B0020、
7B0800、
7B8800、
7B8840、
7B8800、
7B0800、
7B0000、
0B0000、
80080D、
940001、
910019、
090202、
700200、
968000、
080004、
130200、
A34C20、
8D0240、
8E0002、
A54000、
A91E00、
893000、
030006、
500001、
510001、
030000、
824040、
0B0006、
908000、
05000C、
510006、
CA0204、
950006、
80080D、
CF0000、
E90000、
D20000、
820B0B、
860000、
880000、
8E0002、
D00000、
FC0000、
E70000、
A34C20、
da0000、
A54000、
030006、
200000,
030000、
3A0014、
3B0018、
3E0022、
3D008c、
3C0036、
1E040F、
1F000A、
AD1400、
B00000、
B27D80、
B50010、
B60000、
C00000、
C30020、
AF0000、
BC0000、
810000、
0B0006、
968000、
0D4800、
948001、
893230、
80082D、
4C0003、
510306、
4B8003、
4B0003、
4C8003、
0D0000、
940001、
893000、
80080D、