This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832:查询 AFE5832 TGC 模式下的增益‑阶跃干扰特性

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1530025/afe5832-inquiry-on-gain-step-glitch-characteristics-in-afe5832-tgc-mode

部件号:AFE5832

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我正在为超声波接收链评估 AFE5832、并对 TGC(时间‑增益控制)模式下的行为有疑问。

当器件在 TGC 模式下增大增益时、是否预计会有任何瞬时输出干扰或时钟‑相关抖动? ‑、您能否分享以下情况的典型或最坏情况数据:

  1. 峰值干扰幅度(mV、适当时为单端‑Ω 或差分)

  2. 输出稳定到新增益电平之前的持续时间或时钟周期数

感谢您的指导。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表图 26。 输出和增益代码阶跃响应与时间之间的关系显示稳定的时间。

    单通道干扰低于噪声水平 、但当波束形成多通道时、如果干扰增加一致性、您可能会在图中看到。 这只能在系统级别进行测试、因为它只依赖于多个方面。