Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1600RB, WAVEVISION5, ADC10D1000
主题中讨论的其他器件: WAVEVISION5、 ADC10D1000
工具/软件:
您好、
我正在使用 ADC12D1600RB 评估板、旨在使用实现外部触发 EXT_TRIG 输入信号。
我可以确认这一点 使用 WaveVision5 时、外部触发工作正常 —电路板正确响应该设置中的 EXT_TRIG 信号(启动时 adc10d1000_xc4vlx25_adc12d1600rfrb2.bit 被加载到 FPGA 中)。 但是,我想去 WaveVision5 所能提供的功能 ,特别是 增加最大触发频率 并更好地控制采集逻辑。 因此、我正在开发 定制 FPGA 设计 。
问题是:虽然 EXT_TRIG 被明确定义为 FPGA I/O 约束条件中的输入、但中提供的 Verilog 源 snac039.zip 似乎根本不使用此信号。 我找不到任何引用 EXT_TRIG 的逻辑来控制采样或触发。
我的问题是:
-
有没有人在此电路板的定制 FPGA 设计中成功使用 EXT_TRIG?
-
是否有任何参考示例显示如何将 EXT_TRIG 集成到采集控制中?
-
如果没有、TI 的某人能否说明在 FPGA 设计中应如何处理 EXT_TRIG?
任何指导都将非常感谢!
谢谢、
杰罗姆