This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:ADC LSB 错误

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1533773/amc7836-adc-lsb-error

部件号:AMC7836

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

我正在查看 AMC7836 的数据表。 对于 ADC[0 至 15]、数据表上表明 LSB 为 25 x Vref / 4096(在第 30 页上)。 这就是我感到困惑的地方、因为当输出范围为 25V(–12.5V 至 12.5V) 和 12 位时、LSB 应该只是 25 / 4096 = 6mV。 有关详细信息、请查看下面的屏幕截图。

关于我在屏幕截图中突出显示的可能错误,我认为 25 x Vref / 4096 应该是 2 x 5 x Vref / 4096。

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TICSC:

    正确、LSB 应为 6mV。 正确的方程应为 (FSR VREF/4096)= 25/4096、或 2*5*VREF/4096。 我会研究一下如何纠正这个问题。

    谢谢、
    Erin