This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7908:PA 偏置

Guru**** 2810005 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7908

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1533626/amc7908-pa-biasing

器件型号:AMC7908

工具/软件:

尊敬的团队:  

  1. 我是否可以 使用 1 个 AMC7908 元件测量 4 个不同 PA 的 4 个 Idq 电流? 因为该元件只有 2 个检测引脚
  2. 我需要文档介绍了表和芯片引脚位置中的所有 I/O 引脚说明
  3. 请给我发送将 4pA 连接到芯片的推荐原理图、还包括测量其 Idq 电流和偏置栅极。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    AMC7908 可以监测 2 个 PA 的电流。 它具有 2 组电流分流输入。 要监控 4 个 PA、您需要 2 个设备。

    您可以在此处申请访问完整数据  表:ti.com/secureresources/AMC7908-DESIGN 数据表包含引脚说明和深入的应用部分。

    谢谢、
    Erin