This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8353: ADS8353

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1534211/ads8353-ads8353

器件型号:ADS8353
主题中讨论的其他器件:ADS8860

工具/软件:

大家好、我希望了解 TI 在培训中提供的有关计算的阐释

在下面的噪声分析视频中、输入是运算放大器和 ADC 的阶跃响应。  

据我所知、ADC 数据表中的 SNR 基于交流输入参数。  

在计算中、SNR 用于计算来自 ADC 的 Vrms 噪声、而系统的输入为直流。  

您能解释一下为什么这是计算总噪声的正确方法吗? 我认为在输入为直流的情况下、在总噪声计算中可以忽略 SNR。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jake、  

    欢迎来到 TI 的 E2E 论坛! 感谢您发送编修。  

    本电子书 精密 ADC 噪声分析的基本原理介绍了有关 ADC 噪声的大量有用信息以及您参考的视频(计算 ADC 系统的总噪声)所包含的全系列 ADC 噪声。 诚邀您浏览文档并观看 高精度实验室视频中完整的 ADC 噪声系列视频。

    这两种资源都应有助于了解交流噪声和直流噪声测量之间的差异、以及确定 ADC 总噪声如何取决于多个变量。 他们应该能够回答您的问题、并帮助更清楚地了解主题

    在您参考的特定视频中、我们将介绍一个在有多个 ADC 时计算噪声的示例、这是 展示 ADC 噪声的实践实验的一部分。这里不仅展示了具有运算放大器和外部基准的系统中的 ADC 噪声计算、还展示了热噪声的影响。  对于此实验、由于运算放大器提供的热噪声大于 ADC 的噪声、因此使用 SNR 来计算噪声足以进行仿真。  

    但您是对的、在有直流输入的系统中、ADC 的直流噪声将是理想值、在具有交流输入的系统中、应考虑交流噪声。  有关如何进行这些计算和测量以及如何根据用例确定哪些方法/值更有意义、分辨率和其他变量、请参阅提供的链接。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我的问题是、为什么即使输入是直流输入、它们也使用 ADC SNR 的 RMS 值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jake、  

    当数据表中没有峰峰值噪声时、SNR 可通过 RMS 电压噪声和 ADC 的满量程范围(视频中的示例示例为 ADS8860)对其进行反向计算。  

    此致、  

    Yolanda