This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3644:SDR 的数据采集方法

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1534689/adc3644-data-acquisition-methods-for-sdr

器件型号:ADC3644

工具/软件:

大家好、我基本上尝试设计一个~μ V 1MHz 带宽 SDR(具有 I 和 Q 输出)、因此无法开发一种方案来获取串行数据的 16 位 x 2 (IQ) x 2(奈奎斯特)x 1MHz = 64MHz。 目前、我正在使用 32 倍抽取率设置进行复数抽取、但无法以所需的速率收集这大量数据。 我正在使用具有 240MHz 时钟速度的微控制器 (essp32-s3r8)。 任何指标都将受到高度赞赏、因为收集 8MB/秒数据已证明很困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felipe:

    遗憾的是、我们不知道有没有人成功使用微控制器进行数据采集、因此截至目前没有任何示例。

    通常、我们的客户使用 FPGA 或类似设备以这些速度收集数据。

    此致、

    Rob