This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC0820A:TLC0820AIDW

Guru**** 2614285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1534675/tlc0820a-tlc0820aidw

部件号:TLC0820A

工具/软件:

您能否确认 TLC0820AIDW 的工作温度范围为–40°C 至+85°C、因为在“订购和质量“页面中并未明确说明其含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    我可以确认 TLC0820AIDW 的工作范围为 –40°C 至+85°C。  

    -凯尔