This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE1594:在人体测试期间、呼吸信号被心跳干扰

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE1594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1534424/afe1594-respiration-signal-interfered-by-heartbeat-during-human-testing

部件号:AFE1594

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们使用 AFE1594 进行基于阻抗的呼吸监测。 在人体受试者测试期间、我们注意到呼吸信号有时包含强烈的心脏(心跳)干扰、即使在原始数据水平也是如此。

在某些会话中、呼吸看起来很干净 (~0.25Hz)、但在其他会话中、会出现强烈的 1-1.2Hz 分量、这会影响呼吸率估算的准确性。

这是已知问题吗? 对于寄存器设置、布局或增益/滤波器配置有何建议、以便更大限度地降低检测信号干扰?

感谢您的支持。

此致、
Weilin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Weilin、

    感谢您发送编修。 由于此设备受保密协议保护、我将通过电子邮件私下与您联系。

    此致、

    Ryan