This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:IC、用于单独测量电阻和电容

Guru**** 2972490 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS1261, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1533366/ads124s08-ic-to-measure-resistance-and-capacitance-separately

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件: ADS1261、 ADS127L11

工具/软件:

您好、

Im 寻找适用于两种不同应用的 IC 解决方案。 如果同一解决方案可以同时支持这两种应用、那就会格外有用。

1.测量 1M Ω...10 欧姆的电阻(可能会受到 10m Ω...10 欧姆的影响)。 最好使用 4 线。

2.测量 1nF……1uF 的电容。

我注意到了 ADS124S08、这可以在上面做吗?

请纠正我、如果 Im 错误、它具有恒定电流源、可为 2mA 提供 10uA 的电流。 我可以用它来为电容器负载曲线充电、并使用其中一个模拟通道 ADC 进行测量。 很显然、ADC 的速度必须非常快、1nF 的负载曲线可能是 250us。 如果无法通过 ADC 实现、则可以使用比较器、比较器输出连接到 ADC 通道。

相同的恒流源可用于测量 10m Ω 电阻器(作为真正的 4 线开尔文连接)、并使用模拟通道测量电压。

您是否可以建议使用其他方法、最好是可以满足上述所有或大部分要求的 IC 芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加藤幸夫:

    ADS124S08 支持 4kSPS、即 250us、因此如果是您预期的响应时间、我不确定该器件是否适合使用

    您也可以查看 ADS1261、它基本上是 ADS124S08 的更快速版本

    这两款器件都包含可编程电流源、非常适合电阻测量或偏置电容器。

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    非常感谢您的答复。 是否有具有恒流源片内更快速的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加藤幸夫:

    您试图达到多快的速度?

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.5MSPS ADC 将是非常安全的选择。 但老实说、我接受 100ksps-0.5MSPS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加藤幸夫:

    现在、我们没有任何符合这些要求的设备。  我们目前确实对电流源大于 100kSPS 的器件进行了持续开发。 这些 设备应在今年年底发布、因此如果您能等这么久、您可以 在~11 月的时间范围内再次与我们联系、了解更多信息

    当然、您始终可以构建一个分立式电流源、并使用性能更高的 ADC 来测量信号。 例如、使用几个电阻器和一个晶体管来生成电流源、然后使用 ADS127L11 等电路来测量信号。 ADS127L11 的采样速率高达 1MSPS、这是一款 24 位单通道 Δ — Σ ADC。 您可能还需要根据 源阻抗来缓冲此 ADC 的输入

    -布莱恩