This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8598S:是否可以使用 DOUTA 和 DOUTB 通过 SPI 连接 AM62x 和 ADS8598S?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8598S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1534437/ads8598s-is-it-possible-to-connect-am62x-and-ads8598s-via-spi-using-douta-and-doutb

器件型号:ADS8598S

工具/软件:

大家好!

是否可以使用 DOUTA 和 DOUTB 通过 SPI 连接 AM62x 和 ADS8598S?

图 70. 使用 DOUTA 和 DOUTB 在串行接口中读回数据时序图

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    AM62x 处理器有 5 个串行外设接口 (SPI) 模块、所以是的、应该是可行的。  我建议您再次发布 Sitara 处理器器件型号的信息、并咨询其 e2e 专家是否有任何可帮助您推进工程的示例代码。