This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ1600:JESD 配置

Guru**** 2584905 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ1600, ADC12QJ1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1534015/adc12dj1600-jesd-configuration

器件型号:ADC12DJ1600
主题中讨论的其他器件: ADC12QJ1600

工具/软件:

 (l) 您好、

我想在 JMODE9 中配置双核 ADC12DJ1600、但仅使用第一个内核。

 应如何配置 FPGA IP 以支持该功能? 尤其是使用车道 (L) 参数时?

在相关主题中、我通过将通道 (L) 参数从 8 更改为 2、设法使四通道器件 ADC12QJ1600 在 FPGA IP 中仅启用第一个内核的情况下运行。

双器件的数据表中将“Lanes (L)“参数指定为 3。 为什么会这样? 我本以为它是 4??

应如何更改它以处理仅运行的第一个内核?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mikael:

    该 ADC 支持多种不同的信道配置、可更大限度地提高用户灵活性。 如果您查看表 7-20 至 7-35、您可以准确地看到数据是如何打包的以及数据到达的通道。 如果您只对 ADC 内核的子集感兴趣、可以使用此表确定在设计中需要连接哪些通道、而在 FPGA 端限制通道数。

    JMODE9 不可能使用这种技巧、因为 ADC 的样本实际上会在多个通道之间拆分(请参阅下面的 pic)、所以您不能仅仅忽略某些通道、无法重新构建数据。

    如果您能分享您的系统要求、我可以帮助您推荐使用 jmode。

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您的图显示 JMODE4。

    我本来计划使用 JMODE9、下面的表 7-29 是 8 位。 仅输入 ADC 的 A、看起来我只需要 2 个通道。

    您能否确认?