This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:使用 2 个通道 (PT100) 时的总转换时间是多少?

Guru**** 2618685 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1533088/ads124s08-what-is-the-total-conversion-time-for-using-2-channels-pt100

器件型号:ADS124S08

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 ADS124S08、但有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激?

——

如果我将两个 PT100(三线式)连接至 ADS124S08、两个通道的总转换时间是多少?

我还没有决定使用低延迟滤波器还是 Sinc3Filter。

由于我将在通道之间切换、是否可以将其视为一个使单次转换模式下第一次数据转换加倍的值?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、井上真一

    是否可以将其视为在单次转换模式下将第一次数据转换加倍的值、因为我将在通道之间切换?

    这基本上是正确的。 如果客户想要在第一个 RTD 上测量一个样本、然后在第二个 ADC 上测量一个样本、然后重复此操作、则每通道的延迟将是第一个转换延迟。 然后、总延迟将为 2 *第一个转换延迟

    如需更多信息、请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sbaa535a/sbaa535a.pdf?ts = 1751041302570 和 ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    示例 8-1 与您所讨论的内容类似、但不是每通道进行 3 次转换、您只需要 1x。 请查看下图、在该图中、您只需忽略每个通道上的转换 2 和 3

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的答复。

    我明白。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi