This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:输入引脚上的漏电流

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1533556/ads7142-leakage-current-on-input-pins

部件号:ADS7142

工具/软件:

您好、

我想知道模拟输入引脚上的泄漏电流是多少、因为数据表中没有泄漏电流。 我在上一个论坛上读到、考虑到它具有动态阻抗曲线、很难对其进行表征。 但泄漏电流的范围是否介于两者之间?

谢谢、

Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerard:

    在最坏的工作条件(最大电源电压和 125°C) 下)下、输入漏电流不会超过 1uA。 如果这足以满足您的需求、请告诉我。 否则、您将如何在误差分析中使用漏电流规格?

    此致、
    Joel