This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E04:通过 SPI 接口复位 ADS131E04 时出现问题

Guru**** 2614285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1532164/ads131e04-problem-resetting-ads131e04-via-spi-interface

器件型号:ADS131E04

工具/软件:

我们目前正在其中一款器件中使用 ADS131E04。 
在极少数情况下、ADS131E04 会进入不再发送 DRDY 信号的状态。
然后、我们通过 SPI 接口执行软件复位、尝试将 ADS131E04 从这种状态复位。
很遗憾、这未成功。 到目前为止、只有通过 ADS131E04 的复位输入进行的硬件复位成功。
遗憾的是、由于缺少 IO、我们应用中的复位输入无法控制。
我的问题是、通过复位输入进行的复位与通过 SPI 接口进行的复位之间是否存在差异? 非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel Lebsanft:

    我们将审核您的问题、并在一周结束时回复您

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您的耐心。 请查看以下答案:

    如果器件接收并执行软件复位命令、其行为将与硬件复位相同。 如果 SPI 通信混乱、软件复位将不起作用。 器件甚至可能无法接收到软件复位命令。 在这种情况下、硬件复位是复位器件的更可靠方法。 通常、我们有 SPI 超时功能可以复位 SPI 以在此类情况下恢复。

    BR、

    Dale