This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:ADC_RDY 始终为 0、LED1VAL (0x2C) 始终为 0

Guru**** 2614285 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1533459/afe4404-adc_rdy-always-0-led1val-0x2c-always-0

器件型号:AFE4404

工具/软件:

大家好:

我目前正在使用 AFE4404 连接的 STM32L471RET6 我正在尝试使用读取 PPG 数据 仅 LED1 和单个光电二极管 (SD019-141-411-G)

问题:

  • ADC_RDY引脚始终读为 0 (从不变为高电平)

  • LED1VAL寄存器 (0x2C) 无论输入或配置如何、始终返回 0

工作原理:

  • LED (VLMTG1300-GS08) 导通并正确发出脉冲

  • 通过 I²C I ² C 与 AFE4404 进行通信有效 — 我可以写入/读取寄存器

  • AFE4404 为 正常上电 和系统时钟显示正确

我的代码:

e2e.ti.com/.../5670.main.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JP、

    虽然 AFE4404 只能与 1 个 LED 一起使用、但仍需要在至少一个周期内启用与 LED2 关联的相位、以保持内部状态机正常运行。  有关如何进行这些更改的其他讨论、请参阅 此处

    此致、

    Payton