This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ADC FSR

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1533789/ads1292r-adc-fsr

器件型号:ADS1292R

工具/软件:

尊敬的团队:

我使用 Ads1292r 这里我看到最小参考电压为 2.42v ,因为我们知道我们的正常心电图信号范围在 0-5mV 之间,最大增益为 12 因此,我们只能使用 2-2.5%的 ADC FSR 为什么它是这样,即使在数据表和应用手册外部增益的必要性没有提到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anakshi、

    感谢您发送编修。

    一般来说、  只要能满足应用的动态范围要求、就没有必要利用 ADC 的整个满量程范围。 这意味着、如果您能够测量所需的最大和最小信号、ADC 的满量程就足够了。 您可测量的最小信号受 ADC 的本底噪声的限制、对于 24 位 ADC、该噪声通常会包含数百甚至数千个代码。 可测量的最大信号受 ADC 基准电压的限制。

    此致、

    Ryan